This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电池组/电池组电压校准

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420327/bq76952-stack-pack-voltage-calibrations

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

我们正在按照 BQ769x2校准和 OTP 编程指南为我们的 BMS 创建包含 BQ76952的校准脚本

关于电池组和电池组电压校准、我们有两个问题:

1.对于电池组电压校准、是否应该在 BAT+和 VSS (或 BAT-)之间施加已知电压?

2.我们计划为每次校准应用两个已知电压来达到最高精度。 是否有任何有助于提供最佳校准结果的建议电压(例如、其正常工作范围内的最高和最低电池模块电压)?

谢谢!

李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    1.对于电池组顶部电压校准、应将已知电压从电芯16 (BAT+)施加到 VSS。
    2.除了保持在正常工作电压范围内并 根据您的应用计划使用的电压进行校准外、没有任何推荐的电压。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感谢澄清、Alexis。

    此致、

    李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴它帮助了我们!

    此致、
    Alexis