This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:与 BQ24618兼容

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420356/bq24610-compatibility-with-bq24618

器件型号:BQ24610
Thread 中讨论的其他器件: BQ24618

工具与软件:

我目前正在使用 BQ24610设计和测试定制电路板。 我面临输入电压范围方面的问题、正在寻找具有更宽输入电压范围的元件。

我正在考虑使用 BQ24618、但我想知道它是否在不改动电路的情况下与 BQ24610兼容。

您能否确认是否可以在现有定制电路板上将 BQ24610替换为 BQ24618而不更改电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sungmin:

    [quote userid="625414" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420356/bq24610-compatibility-with-bq24618能否确认是否可以在现有定制电路板上将 BQ24610替换为 BQ24618而不对电路做任何更改?

    是的、BQ24618可以直接替代 BQ24610、无需额外的电路修改。

    此致、

    Christian。