This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2992:输出电容器 ESR 要求

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420288/lp2992-output-capacitor-esr-requirement

器件型号:LP2992

工具与软件:

您好!

对于 LP2992 (所使用的特定器件是 LP2992IM5-3.3/NOPBCT-ND)、数据表规定需要具有低 ESR 的输出电容器、但没有指定具体限制。  

三星 CL21A106KOQNNNG 是否可以在产品使用寿命长达数十年的情况下确保稳压器的稳定性? 它满足数据表中给出的建议、电容器应>= 2.2uF、陶瓷、X5R。 根据 Samsung 的数据、ESR 在10GHz 范围内始终低于10欧姆。

 e2e.ti.com/.../LP2992_5F00_Datasheet.pdf

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    请允许我有一天或两天时间返回您的问题。

    感谢您的理解。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    是的、该输出电容器适合在低 ESR 下运行。

    不过、我们数十年都无法保证器件正常运行。  

    此致!

    Hannah