This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:UC3842 DC-DC 高输入电压 y cap 值

Guru**** 2504435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420403/uc3842-uc3842-dc-dc-high-input-voltage-y-cap-value

器件型号:UC3842

工具与软件:

我将设计具有800V 高输入直流电压的拓扑。

对于用于消除初级侧和次级侧接地之间共模噪声的陶瓷电容器、我应该使用多大的额定电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Y 电容器额定电压和爬电间隙取决于您在产品中使用的安全标准。 您需要咨询您的安全合规团队以找到答案。 没有任何常用的-所有情况都由案例确定。 您的安全合规团队负责此类要求-因此您需要与团队沟通以找出答案。