This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:BAT OCP 故障

Guru**** 2421430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420183/bq25172-bat-ocp-fault

器件型号:BQ25172

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户正在使用此器件为6节镍氢电池充电。
但是、有时会检测到故障、BQ25172会停止为电池充电。 (STAT 引脚上以1Hz 的频率闪烁)

在数据表7.4.4上、它列出了不可恢复的故障。

问题1.
ISET 引脚在什么情况下会短接至 GND? 它仅连接到电阻器至 GND。

问题2.
在什么情况下、ISET 引脚短路旁边会发生 BAT OCP? 是否是电池短路故障?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei

    Unknown 说:
    问题1.
    ISET 引脚在什么情况下会短接至 GND? 它仅连接至接地电阻。

    这就是启动时 R-ISET 的值低于350欧姆。

    [quote userid="518653" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420183/bq25172-bat-ocp-fault 题2.
    在什么情况下、ISET 引脚短路旁边会发生 BAT OCP? 是否是电池短路故障?[/QUOT]

    这将是充电期间100uS 的输出电流高于1A。