请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25172 工具与软件:
团队成员、您好!
我的客户正在使用此器件为6节镍氢电池充电。
但是、有时会检测到故障、BQ25172会停止为电池充电。 (STAT 引脚上以1Hz 的频率闪烁)
在数据表7.4.4上、它列出了不可恢复的故障。
问题1.
ISET 引脚在什么情况下会短接至 GND? 它仅连接到电阻器至 GND。
问题2.
在什么情况下、ISET 引脚短路旁边会发生 BAT OCP? 是否是电池短路故障?

此致、
Kei Kuwahara