主题中讨论的其他器件: BQ25798
工具与软件:
您好!
我正在寻找一个具有电池充电器(充电电流高达2安培)、集成式5V 升压转换器和集成式3.3V 降压转换器的 PMIC、如果有人可以建议其他具有成本可靠性的选项、这将非常好。 我将提及我所需的规格:
Input_Voltage 范围:4.5V 至24V [DC]
降压输出电压:3.3V
升压输出电压:5V
电池充电:4.25V 截止电压@ 2A 充电电流。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我正在寻找一个具有电池充电器(充电电流高达2安培)、集成式5V 升压转换器和集成式3.3V 降压转换器的 PMIC、如果有人可以建议其他具有成本可靠性的选项、这将非常好。 我将提及我所需的规格:
Input_Voltage 范围:4.5V 至24V [DC]
降压输出电压:3.3V
升压输出电压:5V
电池充电:4.25V 截止电压@ 2A 充电电流。
Parth、您好!
但这是否是一个经济高效的解决方案?
我们没有 单芯片 PMIC/充电器解决方案、因此您需要使用两个 IC。
首选独立接口和 i2c。
化学电池-锂离子电池 [/报价]对于降压拓扑、我们通常建议使用比 电池电压大1.5V 至2V 的输入电压 、同时考虑高侧 FET (RDSon)、电感器(DCR)和输入检测电阻器(ACP 和 ACN 之间)中的直流损耗、RBFET 在 VCC 和输入电源之间的体二极管压降以及电池检测电阻器(SRP 和 SRN 之间)。
由于您的输入电压为4.5V、电池电压为4.25V、因此我建议使用降压/升压拓扑。 我建议使用 BQ25798或增加输入电压、然后使用 BQ24650。
此致、
Christian。
我的输入电压范围从4.5V 到24V。 该系统将通过太阳能和 USB-C 供电 USB-C 将在电流为2A 时提供5V 电压、而太阳能电池板在白天提供电压为1A 时提供22V 电压。 我的系统以3.3V 电压运行、由电压范围为3.7V 至4.2V 的锂离子电池组供电。
为了有效地向我的系统提供必要的电压、我需要电池和系统之间的降压转换器、以及用于某些需要5V 电压的元件的单独升压转换器。 因此、我正在搜索同时包含降压和升压转换器以及电池充电器的电源管理集成电路(PMIC)。
Parth、您好!
[报价 userid="625141" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419415/bq24650-pmic-suggestion-required/5442578 #5442578"]因此、我要搜索一款同时包含降压和升压转换器以及电池充电器的电源管理集成电路(PMIC)。如前所述、我们没有集成电池充电器的 PMIC 器件。 您将需要两个独立的器件。 我不支持 PMIC、因此您需要启动一个新的线程、请求指定 PMIC 器件。
您建议的电池充电器 BQ24650只能支持5V (而非4.5V)的最低输入电压。
此致、
Christian。