This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:数据表中的典型应用电路

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419409/bq25303j-typical-application-circuit-from-datasheet

器件型号:BQ25303J

工具与软件:

尊敬的民间人士:

我正在设计一个新的器件、并想在其中加入 BQ25303J。

我的器件将采用3.7V 单节锂聚合物电池、并且会通过 USB 进行充电。 BQ25303J 方便用于电池充电。

"我想你,我不会骗你的。"

-如果没有连接 USB ,系统由电池供电

-如果连接了 USB、USB 必须为电池充电并为电路供电。 在这种情况下、只能对电池充电。

好的、在查看252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ25303J我在第26页第10.2.2节"具有外部电源路径的典型应用"中找到的 BQ25303J 数据表(www.ti.com/.../bq25303j.pdf = 1727334519693&ref_url=https%253A%252F%196J)。 它看起来就像我想要的一样。

问题是、在查看此设计时、我想知道这是如何工作的? PFET Q4是否正确连接?

我假设连接 USB 时 PMID (VSYS)处的电压为5V、而未连接 USB 时则悬空。

让我们检查每种情况的 Vgs、查看 MOSFET 是否开启

USB 已连接

VGS = VG - Vs =(5V - 0.7)-(VPMID)= 4.3V - 5V =-0.7V MOSFET 不在为电路提供的电压是来自 USB 的电压上。

USB 未连接

VGS = VG - Vs = 0V -(悬空)=?? 然后、由于 Q4上的二极管、VSYS 可能会在这里看到电池上的电压。 在这种情况下、假设电池的标称电压为3.7V:

VGS = VG - Vs = 0V - 3.7 =-3.7V --> MOSFET 导通

但现在、我不明白的是、PMOS 上的电流从源极流向漏极、对吧? 在本例中、这意味着从 VSYS 到电池、但这与我们的要求完全相反。

如果有人能向我澄清这一点、我会非常感激。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maria:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的以下评论。  

    首先、对于具有外部电源路径图的典型应用、如第26页所示 请将 VSYS (即系统输出)直接连接到 VBUS 引脚、而不是 PMID 引脚 . 我们正在针对下一版本的数据表修正图表。  

    [quote userid="624779" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419409/bq25303j-typical-application-circuit-from-datasheet 我想知道、这是如何工作的? PFET Q4是否正确连接?[/QUOT]

    正如您提到的、与 USB 连接时、栅极上的 VBUS 电压将使 PFET 断开/关闭。 VSYS 直接由 USB 供电、而不是由电池供电。  

    对于未连接 USB 的情况、当移除 VBUS 并按照图中所示的方式配置 PMOS 时、电流将能够从电池流向 VSYS。 当 Vgs 低于电压阈值时、PMOS FET 将沿任一方向导通。 PFET 以这种方式连接、以防止在连接 USB 时电流通过 Q4体二极管从 VBUS 流向 BAT。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    感谢您的回答。

    您建议将 VSYS 直接连接到 VBUS 引脚、而不是 PMID 引脚。 我介绍 PMID 引脚的功能是保护电路免受反极性的影响。 为什么将 VSYS 连接到 PMID 引脚是错误的决定?

    另外、感谢您对 PFET 工作模式的阐释、我现在已经明白了。

    祝你一切顺利。

    Maria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maria:  

    请查看我的以下评论。  

    说明 VBUS 输入引脚的 BQ25303J 绝对最大额定电压为-2V 至28V (在数据表第8.1节中列出)。 该器件不适用于防止反极性连接输入电源的情况。

    PMID 引脚的主要用途是允许将所需的输入电容器尽可能靠近降压转换器电路的输入端连接。  

    为什么将 VSYS 连接到 PMID 引脚是一个错误决定?

    当 PMID 上连接了足够大的负载时、BQ25303J 有时会在正确检测输入断开时出现问题。 因此、我们 建议不要将系统负载连接到 PMID 引脚。  

    在我想指出的 BQ25303J 的另一个 IC 选项是 BQ25616J。 主要区别在于、BQ25616J 已在 IC 中内置了电源路径管理功能。 这样就无需使用外部 Q4 PFET。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    感谢您的详细解释。

    我将考虑更改我的设计、以包含 BQ25616J 而不是 BQ25303J。 我需要仔细查看数据表、并了解如何正确包含它。 我需要几天时间才能做到这一点。

    如果您不介意、我现在还不打算解决这个问题、以防在设计中需要帮助进行这项更改。 您已经知道我的案例、我很乐意向您询问任何进一步的问题。

    感谢您的支持。

    此致、

    Maria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maria:  

    听起来不错。 在该主题中可以询问任何其他问题。  

    此致、

    Garrett