This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:需要一个大电流设置来产生-20V 电压(在 D>0.5时)

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420513/lm2611-it-needs-a-large-current-setting-for-generating--20v-when-d-0-5

器件型号:LM2611

工具与软件:

我尝试使用 LM2611 EVM 和 LM 2611来生成-20V 直流输出电压和+5V 输入电压、并使用类似的电路设计。

电流限制设置大于1.5A 的电源时会发生击穿。 它可以很好地生成-20V 的电压、同时具有很小的电流。

但是、当我使用电流限制设置小于1A 的电源时。 它无法很好地生成输出电压。

此外、电源仅通过 C.C.生成1.5~2.5V 的输入电压

我已经阅读了数据表并检查了低电平

- 使用所需的输出电压,计算反馈电阻的值。 基准电压为1.23V。由于 NFB 引脚上存在泄漏、必须使用50 kΩ 或更小的电阻器。

-->所以我不处理 RFB1并将 RFB2更改为 2kΩ  以使电阻器小于50kΩ

- 8.2.7.2.1高占空比和负载电流运行

图35中的电路用于高占空比(D > 0.5)和高负载电流。 当输入电压降至输出电压的绝对幅度以下时、占空比开始增加到超过50%。 将 RFB3和 CFF2添加到反馈网络中、以引入在高占空比和高负载电流的组合下稳定电路所必需的低频滞后补偿(极点-零点对)。

-->我还添加了1kΩ   和 CFF2,1uF,但它不起作用。

数据表中仅提供-5V 调节示例。

总结、

对于 采用 LM2611的-20V 直流调节电路、

电源电压为5V、1A 设置-->时、它在使用 C 时不能正常工作 C  

电源电压5V、2A 设置-->、电流小、小于10mA、运行良好

我要 将此电路应用 于移动机器人系统、以使其没有足够的电流能力。

感谢您对这个问题的关注、我希望我能得到一个解决问题的提示。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Youngjoon:

    这听起来好像转换器需要高浪涌电流来将输出电容器充电至-20V。 我希望这是电流峰值。 请尝试在启动期间测量输入电流。

    您的电源似乎达到了电流限制。 由于这会导致输入电压崩溃、转换器无法调节到预期的输出电压、因此系统会陷入这种情况。

    因此、如果您将输入电流限制为1A、则需要确保输入电容器中有足够的能量来支持浪涌电流尖峰。

    此致、
    Brigitte