This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:电子表格计算器错误问题

Guru**** 2521580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420196/tps546b24a-spreadsheet-calculator-error-question

器件型号:TPS546B24A

工具与软件:

您好!

我的客户正在尝试根据之前的原理图审阅(我分支此主题)进行编辑、并希望仔细检查他们在设计计算器中看到的一些问题。  

1) 1) 将 MSEL2设置为20/26A IOC 在"跟随器"器件上发出警告/故障会导致电子表格中的 R2G 代码字段变为"红色"。 这是否令人担忧? (MSEL2短接至 GND)。 该工具不会指出设计警告的原因。

 

2)有关 PFX_0V84电源轨的此建议的另一个问题:

由于瞬态响应未达到21mV 目标、因此还突出显示了瞬态响应。  通过引脚编程选项满足21mV 瞬态 电压需要进行一些其他更改、例如增加开关频率以及更换电容器或电感器。  我能够找到一个使用现有输出电容实现650kHz 开关的稳定解决方案(使用220nH 电感器)和补偿代码10。

如果我将650KHz、0.22uF 插入电子表格、比较器代码5和向上标为红色。 使用它们是否安全?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abigain、您好!

    [报价 userid="523628" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420196/tps546b24a-spreadsheet-calculator-error-question ]1) 将"跟随者"器件上的 MSEL2设置为20/26A IOC 警告/故障会导致电子表格中的 R2G 代码字段变为"红色"。 这是否令人担忧? (MSEL2短接至 GND)。 该工具不会指示设计警告的原因。

    这是该单元格的条件格式中的一个已知错误、您可以忽略"红色"。 我们将在电子表格的下一个版本中修复该问题。

    [报价 userid="523628" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420196/tps546b24a-spreadsheet-calculator-error-question "]

    2)有关 PFX_0V84电源轨的此建议的另一个问题:

    由于瞬态响应未达到21mV 目标、因此还突出显示了瞬态响应。  通过引脚编程选项满足21mV 瞬态 电压需要进行一些其他更改、例如增加开关频率以及更换电容器或电感器。  我能够找到一个使用现有输出电容实现650kHz 开关的稳定解决方案(使用220nH 电感器)和补偿代码10。

    如果我将650KHz、0.22uF 插入电子表格、比较器代码5和向上标为红色。 使用它们是否安全?  

    [报价]

    如果您将单元格"Fsw/Fcoi"和"Fsw/Fcov"更改为3和8、Comp Code 10将以绿色突出显示、并且可供选择。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒,谢谢你的帮助!