This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:软启动电容计算公式

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420359/tps55340-soft-start-capacitor-calculation-formula

器件型号:TPS55340

工具与软件:

嗨、团队:  

是否有特定于器件的公式用于计算 SS 电容器值?

我看到偏置电流为6uA、阈值为1.8V、 在数据表中推荐的电容为0.047uF、但没有公式。

谢谢!

Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yu、

    公式 C*V = i*t 给出了软启动时间的估计值。

    但 TPS55340会钳制占空比(而不是输出电压)、因此如果输出端没有负载、输出电压上升速度会快得多。

    此致、
    Brigitte