This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:cfg 引脚:"PSM entry Threshold"vs."µSleep "

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418430/lm5177-cfg-pin-psm-entry-threshold-vs-sleep

器件型号:LM5177

工具与软件:

尊敬的专家:

我有三个问题:

摘自 LM5177产品说明书 CHP。 7.3.16中、我得到了以下信息:如果 R_CFG 小于大约8.3k Ω、则可以将器件配置为10% PSM 入门级;如果 R_CFG 大于等于大约8.3k Ω、则可以配置为15% PSM 入门级。

到目前为止、一切都很好。

现在、在 LM5177评估板用户指南 CHP 中。 2.4.1指出、根据 R_CFG 是<还是>=大约8.3k Ω、禁用或启用了 µSleep Ω。

这听起来并不等于前面提到的数据表信息。

您能否说明"µSleep "的含义/含义以及何时(或何时不)激活此功能、或何时分别使用10%或15% PSM 阈值?

此外、我想知道您执行评估板测量(CHP、4等)的 R_CFG 设置。

R_CFG 的评估板默认设置是什么?

和主题相关:LM5177数据表中的公式22似乎是错误的。 我预期"1/2 I_peak_peak"、而不是"1/2 I_in_avg"。 请确认。

提前感谢、

AL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AI:

    感谢您使用 E2E。

    数据表中的表7-1是更新版本。 请在配置器件时使用这一个。 我们将更新 EVM 用户指南中的表。

    在 LM5177器件中、PSM 中始终存在 µSleep Ω。 在 LM51772器件中、您可以在 PSM 中启用或禁用 µSleep μ A"。 有关进一步说明、请参阅 LM51772数据表中的第7.3.2章:  https://www.ti.com/lit/gpn/lm51772

    接下来、关于方程式22、内容正确、应为  I_peak_peak、我们更正此拼写错误。

    对于在 EVM 上执行的 R_CFG、我会在工程师回来时进行解答。 感谢您的耐心。

    此致

    Yezi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yezi:

    感谢您到目前为止提供的有用答案!

    好的、我将等待有关已应用的 R_CFG (也许是评估板默认 R_CFG DIP 开关位置?)的信息。

    BR、

    AL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AI:

    请将此数据表用作配置函数的参考。 最后、没有默认的 DIP 开关位置、您只需将它们置于想要实现的功能位置即可。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的回答。 因此这里没有默认设置-足够公平。

    但是、请允许我重新表述我的问题:

    我想了解 LM5177评估板用户指南中用于所有测量结果的确切 R_CFG 设置、因此我能够正确解释其影响。

    谢谢、BR、

    AL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AI:

    可以在表2-2中找到跳线的默认连接。

    DRSS 已禁用、在所示的测量期间无法观察 SCP 和电流限制。

    效率测量结果似乎没有显示 PSM 进入。 当负责的工程师从现在起两周内回来时、我们需要再次进行检查。

    此致、
    Brigitte