This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:内部特性

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418337/tps92692-q1-internal-characteristics

器件型号:TPS92692-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我有2个问题、

[1]"PWM 下拉电阻"是什么意思?

 内部下拉电阻器? 或外部推荐电阻?

[2] 在下面的功能方框图中、以红色突出显示的器件的电阻值是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kan:

    1. IC 内部具有 PWM 下拉电阻值

    2.电阻值按增益值14分组。 您是否有具体的原因需要知道这些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    我担心 IC 待机状态下的电流消耗(使用外设电路)。
    由于 CSP 和 CSN 引脚即使在 IC 待机期间也会从外设电路接收电压、因此我认为这个引脚可能是一个考虑因素。

    此致、

    KAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、hn:

    虽然 CSP 和 CSN 引脚确实接收电压、但它们连接到电流检测放大器、该放大器具有与运算放大器类似的属性、因为该放大器具有极高的输入阻抗并且耗散的功率可以忽略不计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    我了解 CSP 和 CSN。

    电流检测放大器第二级的电阻器如何?

    此致、

    KAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的回答与上述相同。 您需要这些值的具体原因是什么? 我已解释过、这些电阻器几乎不会产生任何电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我首先关心的是电流是否流动。 如果是、它的价值是什么?

    我再次得到了答案,我明白了。

    谢谢!

    KAZ