This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX660:需要一个替代 MAX660. I 需要输入:[3.3V、0V]输出[+1.8V、-1.8V]

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419223/max660-need-an-alternative-to-the-max660-i-need-input-3-3v-0v-output-1-8v--1-8v

器件型号:MAX660
主题中讨论的其他器件:TS3L500

工具与软件:

我需要将 TS3L500的接地降低几伏、以便使用负/正信号。 基本上是直流偏置。

我注意到  TS3L500是一款能够将2V 电压转换为2V 电压的多路复用器、没有任何问题。 但是、如果我馈入-2V、则 只会正向-1.1V。这意味着以0V 为中心的信号将失去很高的保真度。

因此、我需要 为多路复用器提供 [+1.8V、-1.8V]。 以便它可以转发以 GND 为中心的信号。

我已经看到了几个解决方案,是疯狂的昂贵。 多美元。 我的目标是成本低于1美元。 如果可能、我只想拥有一个元件、但如果 不能拥有其他元件或降低成本、我可以选择多个元件。

多路复用器的功耗更低。 小于1mA。 因此,我发现的大多数解决方案是在这方面的过度。 也许这可以成为降低成本的一个载体。

期待您的建议。 我认为这是这些问题中的一个,只是打算"一劳永逸地"解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artur、

    感谢您联系我们。 此部分的专家在8月10日前不在办公室。 请期待延迟回复。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Artur、

    我认为您找到了在该应用中使用电荷泵的正确解决方案。

    此致、
    Brigitte