This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM828303:电阻器额定功率

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420405/tpsm828303-resistor-power-rating

器件型号:TPSM828303

工具与软件:

您好!

我想了解以下电阻器所需的额定功率。 请确认我的理解是否正确。

PG 引脚的电阻器:根据数据表、IPG 为100nA。 因此、PU 电阻器需要承受的功率应大于100nA*100nA*100K=1nW
   因此、实际上支持63mW 的0402足以满足上拉要求。

2. FB 引脚的电阻: 根据数据表、IFB 为 70nA。 因此、PU 电阻器需要承受的功率应大于70nA*70nA*680K=3.332nW
   因此、实际上支持63mW 的0402足以满足上拉要求。

EN 引脚的电阻器:根据数据表、IEN (LKG)为100nA。 因此、与 PG 引脚类似、可承受100nA 以上电流的 PU 0 Ω 跳线就足够了。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nandini 您好!

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    PG 引脚为开漏输出、该输出在高电平时为高阻抗、在低电平时连接到 GND (有关更多详细信息、请参阅数据表中的第7.4.3节)。 最大功耗是低电平时的情况、然后将近似整个 VIN 应用于上拉电阻器。 P =(VIN)²/RPU =(µW)²/ 100kΩ= 250k Ω。 电流应限制为1mA 的最大值。 IPG (LOW)= 5V / 100kΩ= 50µA、因此也满足此要求。 对于高电平情况、PG 漏电流将导致上拉电阻器上出现一定压降、从而降低逻辑高电平。 VRPG-DROP (HIGH) max = RPU×IPG (LKG) max = 100kΩ× 100nA = 1mV、这对于 PG 信号电平应该不会有问题。 因此、支持63mW 的100kΩ 电阻就足够了。

    2、流经 FB 分压器的电流由分压器电流本身决定。 对于 R5590、这意味着 PR5590 =(VFB)²/R5590 =(0.5V) 1.25µW 200kΩ=² Ω。电流为 IR5590 = 0.5V / 200kΩ= 2.5µA。 我认为对于 R5589、忽略 FB 泄漏就足够了、但确切地说、PR5589 =(IR5590 + IFB (LKG) max)² ×R5589 =(2.5uA + 70nA)² × 680kΩ= 4.49µW Ω。 因此、支持63mW 的 FB 分压电阻已足够。

    3、您的理解是正确的。 EN 漏电流是此处唯一相关的电流。

    如果您有任何未解决的问题、请告诉我。 如果我的解释回答了您的问题、那么如果您单击"Resolved"(已解决)、我将会非常高兴。

    此致、

    Andreas。