This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117:LM117H 查询(QF8E46D)

Guru**** 2594430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415784/lm117-enquiry-for-lm117h-qf8e46d

器件型号:LM117

工具与软件:

您好!

客户想知道器件 LM117H 的镀金厚度。

请帮助提供建议。

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在与此处的组装/测试站点进行核实、一旦我们得到答案、我们将立即回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Su:

    请帮助告知上述的任何状态。

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还没有收到组装/测试站点的回复、将再次跟进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Marie、  您能帮忙告知这个客户咨询的背景吗? 根据组装/测试现场回复、供应商对插头进行预镀(Au)。 因此镀金厚度需要由供应商提供、我们需要了解有关该申请的更多背景信息。 谢谢你。

    -苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Su:

    谢谢、我们会与客户核实。

    此致