This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3825:TPS3825-33在-30摄氏度~40摄氏度下复位

Guru**** 2511125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419888/tps3825-tps3825-33-reset-at--30-deg-c-40-deg-c

器件型号:TPS3825

工具与软件:

亲爱的 Sirnam,

我的最终客户将 TPS3825-33DBVT 用于电压监测器(仪表功能)、他们正在对其最终产品进行可靠性测试、并且当温度达到-30摄氏度时、他们会注意设备继续退回 MCU。  

右图是器件的连接图、当 VDD 低于2.93V 时、器件预计会生成复位。 我看到他们的电路在/MR 引脚前面有一些额外的电阻器、我想知道这是否会导致此故障问题。  

根据数据表的应用部分、连接图如下所示:

希望得到一些建议。 THX

此致、
KPK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、KPK、  

    当复位生效时、它是稳定的低电平还是时序的脉冲? 您是否能够提供波形?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    客户反馈电路在正常室温下正常工作。 问题仅在他们在-30摄氏度~-40摄氏度下进行测试时发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、KPK、  

    您能回答我的预览问题吗? 此答案有助于解决此问题。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:  

    我正在直接向工厂解决此问题。 我们现在可以关闭这条赛道了。 THX