工具与软件:
您好!
想知道我是否可以获得一些关于 HD3SS3220实现的建议。
为了简化布线、我们交换了 TX 和 RX、因为此器件是无源多路复用器、所以应该允许这样做。 我们还交换了通道1和2、我可以从另一个 E2E 帖子中看到、但应该会让我们交换 CC1和 CC2。
此外、我们在输入端交换了 P 和 N、未在通道1上交换、因此它是反相的、但随后在通道2上再次交换、因此它不是反相的。 我们所使用的 USB 集线器可以处理这种 P 和 N 交换、我认为 USB3规范整体上也允许这样做。

谢谢!