This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610 Golden GG Maker 和 Resistance Temperature Compensation Optimizer的相关问题 μ s

Guru**** 2580575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, GPCCEDV, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418679/bq28z610-bq28z610-golden-gg-maker-and-resistance-temperature-compensation-optimizer

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: GPCCEDVGPCCHEM

工具与软件:

我在做Golden GG 生成器和电阻温度补偿优化器的时候 上传文件gg Ω csv显示无效e2e Ωti.com/.../03502.gg.csv、请问需要做什么修改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、μ A

    您能否分享正在输入到工具中的zip文件?μ A

    此致、μ A

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_244EAF82216AC47E3B969762665B604E448D9965_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、μ A

    感谢您发送文件。根据这些文件、是否尝试将其放入GPCCEDV工具?BQ28z610是Impedance Track量规、因此不应使用GPCCEDV工具。μ A

    您将需要使用GPCCHEM工具获取与量表对应的正确chemID匹配、并完成学习周期、文档可在下面找到。μ A

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf?ts = 1727707266386

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 chemID这边已经学习好了、它的ID是1237、现在要做的是温度补偿的学习 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、μ A

    我认为基于发送的 μ zip文件有几个问题。

    首先、config.Δ txt文件为空。可在下面找到填充此文件的信息。

    另外、我认为此文件夹中应该只有两个测试文件、ROOM_R ü temp和low temp

    此致、

    Anthony