This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:使用 MCU 进行编程

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420211/tps25751-programming-with-mcu

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件:BQ25756

工具与软件:

您好!

我们在产品中添加了使用 TPS25751和 BQ25756的 USB-C 电源充电功能。

TPS25751连接至 I2Ctarget 上的 MCU

TPS25751连接到 I2Ccontroller 上的 BQ25756

板上无 EEPRON

我们有一些问题需要澄清

1) 1) Low Region 文件和 FULL FLASH 文件之间的区别是什么?

2) 2)您能介绍一下 TPS25751和 BQ25756在 I2Cc 上的对话吗?

当它继续时、?

如何知道 BQ25756的 i2c 地址?

是否写入了整个 BQ25756寄存器?

3) 3)我们看到编程后的行为不同。

a)通过 I2Ct 进行编程后、电源与 TPS25751之间不存在对话

b)在拔下/插入电源插头后启动对话框

c)有时、对话会在编程后开始

在"APP"开关之后是否有任何操作要执行?

谢谢你。

Gilles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gilles、您好!  

    感谢您联系我们!

    1) 1)请参阅 TPS25751 EVM 用户指南的以下注释

    2)  TPS25751通过 I2Cc 与 BQ25756进行通信、方法是设置 协商 预期电压和电流所需的必要寄存器。 有关更全面的寄存器列表、请参阅以下 线程。 我还建议捕获 I2C 日志以更好地理解。  

    3) 3)您的 无电电池配置设置为什么? 您是否有所述行为的日志?

    此致、  

    Aya Khedr