This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:能否将其用于5V/5A 电源?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420180/hd3ss3220-can-i-use-it-for-5v-5a-source

器件型号:HD3SS3220

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户希望使用 USB Type-C 电缆提供5V/5A。

主机控制器只有 USB3.1 PHY (无 Type-C)、因此我想为 CC 控制器和 HSMUX 添加 HD3SS3220。

客户仅 提供5V/5A、不想使用 PD 控制器。 (无受电方应用)

方框图是否正常工作?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    HD3SS3220只能通过 Type-C VBUS 广播最大5V/3A 的电流。 如果您想要协商更高的功率合约、则需要 PD 控制器。

    除此之外、您还需要使用 HD3SS3220的 ID 引脚控制 VBUS 上的电源开关。 VBUS 只应在 ID 变为低电平时启用、否则它会影响 CC 协商。

    我希望这对您有所帮助、如果您有任何问题、请告诉我。

    此致!

    Shane