This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:当 Vin=28V 时 IC 会损坏

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420239/tpsm33625-ic-gets-damaged-when-vin-28v

器件型号:TPSM33625

工具与软件:

向封闭电路的输入端施加18VDC 的操作有效。  但是、应用28VDC 会将 IC 薯条化。  此器件的额定输入电压为36V (绝对 Max=40V)、因此我不确定是什么导致了故障。  12V 输出上没有负载。  在施加到输入端的28VDC 上没有过冲。

请告知...

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:  

    您能否在实验室设置中分享您的电路板布局以及输入如何连接到电源?

    请在设置和输入电源接线中包含您可能具有的任何额外输入电容。  

    此致、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是总输入电容的完整电路。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:  

    我 希望避免 在输入上出现超过器件绝对最大值的振铃、尤其是从电源连接到陶瓷输入电容器的输入上存在一些电感时。 您能否获得模块输入引脚和 GND 引脚上的输入电压的示波器测量值?

    故障排除的另一项建议:如果出现一致的故障、您能否将大容量铝制电解电容与 C29并联、并使用大容量电容和更高的输入电压进行测试? 然后取下盖子、查看是否出现故障。 如果存在任何输入过冲、具有 ESR 的大容量电容器将有助于提供一些阻尼。 如果该器件使用大容量电容器正常工作、它将为我们提供线索。  

    此致、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:

    因此过冲接近35V (在我的200MHz 范围上)。  我将 实验 铝电解到输入,看看发生了什么...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过冲无疑会导致故障。  如果我使用实验室工作台电源缓慢增大输入电压、在高达29V 的电压下(无故障)、它会正常运行。

    我会用减震或夹紧...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 是的、使用纯陶瓷输入时可能会发生这些过冲。 阻尼电容器会有所帮助。 如果您需要其他帮助、请告诉我们。