This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138FW-BIDI:在更改版本号信息时、我应该注意什么?

Guru**** 2514295 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP21529, TIDA-00653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418289/ucd3138fw-bidi-what-should-i-be-aware-of-when-changing-version-number-information

器件型号:UCD3138FW-BIDI
主题中讨论的其他器件:PMP21529TIDA-00653

工具与软件:

尊敬的  TI 专家:

我引用了"PMP21529" device_id.c 文件、并将相关功能修改到"UCD3138FW_Bidi" device_id.c 文件中。

e2e.ti.com/.../device_5F00_id.c

并注释掉了读取 device_id 的原始功能。

BUILD_DATE在"date.h"中修改了。

关于上述修改、device_id 已确认在 GUI 中正确显示。

现在可以确认可修改的版本参数是 RELEASE_MAJOR、RELEASE_MINOR 和 BUILD_DATE。

我注意到、"Build.h"中的消息提到"不要手动修改"。 那么、BUILD_NUMBERRELEASE_SUB参数何时会自动更改呢? 或者是否实际上可以手动调整这些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parrish、

    我认为 Fusion 在线 GUI 使用内部版本号和 Release Sub 来检测 UCD 器件和相应的拓扑 GUI。 也可能存在其他意外的后果。 我马上就给您介绍一下。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    根据 TIDA-00653中的硬件和固件修改、UCD3138FW_bidi 固件是否可与 Fusion Online GUI 结合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parrish、

    我会确认、我将在星期一回复您。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parrish、

    UCD3138FW_bidi 由 Fusion Online GUI 提供支持。 但是、您需要激活自定义命令"bidcdc"来激活 GUI。 请参阅 BiDCDC 用户指南第21页开始的步骤。  

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jonathan:

    我想知道 BUILD_NUMBER 和 RELEASE_SUB 参数何时自动更改。

    所以、我建议将来只修改 release_major、release_minor 和 build_date、并保持 build_number 和 release_sub 不变、对吧?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parrish、

    是的、这是我的建议。 虽然我不认为如果你改变参数会有任何严重的影响,但如果评论这么说,我不会改变它们。  

    此致、

    Jonathan Wong