主题中讨论的其他器件: TPS65988、 BQ25798、 TPS25751
工具与软件:
您好!
我有以下与 BQ25792相关的问题。 敬请帮助我进一步了解这款芯片、我们将予以实施。
1.我们将 BQ25792与带 DRP 的 PD 控制器 TPS65988搭配使用。 需要知道的是、当不存在 VBUS 时、以及我们是否要通过 USB-C 向系统添加任何外设 在这种情况下、您能否确认 TPS65988将与 BQ 通信、以通过 VBUS 引脚上的 BQ 内部降压/升压从电池提供所需的电压?
2.我们想使用 BQ25792的 SYS 电压来生成5V 和3.3V 电压、以便在本地为不同部门供电。 我需要知道对于外部 VBUS 或仅电池这两种情况、SYS 是否是固定的? 如果不是、SYS 电压会是多少? 根据数据表指出、 2.5V - 19V 电压不取决于电池电压?
根据方框图、我们在电池电压和 SYS 引脚之间有一个 FET、这意味着在没有 VBUS 的情况下、SYS 引脚将取决于电池电压的大小!

3.如果我们无法像5V 或3.3V 那样保持 SYS 固定、特别是对于1节或2节电池的应用、我假设我们必须使用降压/升压外部稳压器。 请确认。
4.对于 OTG 操作、VBUS 上的电压可以通过 n VOTG[10:0]来设置。 那么、对于 OTG 电流、作为它可以提供的最大值、它的电流是3.2A。 此电流将被限制在多大的电压下?
此致、
垫子