This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ7695202 IC

Guru**** 2582055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419634/bq76952-bq7695202-ic

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

BQ7695202 IC 中集成了一个平衡 MOSFET。

该平衡 MOSFET 的体二极管的正向电压是多少?

最大值是多少 BQ7695202 IC 平稳运行的海拔高度?

谢谢  

Rahul Sharma

上海立讯电力股份有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    平衡 MOSFET 体二极管的正向电压等于或略高于引脚上的绝对最大额定值。

    第7.1节绝对最大额定值 BQ76952数据表中的 选项将帮助您确定 IC 平稳运行的位置。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    一旦 D1假设阳极电压与体二极管的阴极电压相比为正电压、我们就需要了解正向电压。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    假设阳极电压与体二极管的阴极电压相比为正、则体二极管的正向电压为~0.3V。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    内部平衡 MOSFET 的漏极电流(Id)是多少@25度?

     内部平衡  MOSFET 的体二极管@25度时的正向电流是多少

    谢谢  

    Rahul Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    内部平衡 MOSFET 体二极管的漏极电流和正向电流未进行表征。

    内部 FET 的典型内部电芯平衡电阻(RDS_ON)为25欧姆。

    第2.1节内部电池平衡电路设计 使用 BQ769x2电池监测器实现电池平衡 应用手册中、提供了有关 FET 的更多信息。

    此致、
    Alexis