This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7200:TPS7A7200RGWT 机械制图

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419824/tps7a7200-tps7a7200rgwt-mechanical-drawing

器件型号:TPS7A7200
Thread 中讨论的其他器件:TPS7A47

工具与软件:

大家好、我在哪里可以找到 TPS7A7200RGWT 的机械和 PCB 焊盘图案信息?  数据表提供了 RGT 封装信息的机械制图、但没有 RGW。   提供的针对 TPS7A4701RGWT 与 TPS7A7200RGWT 的机械信息是否相同?   

谢谢!

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    器件之间的引脚排列不是完全相同、因此布局也不是完全相同的、但您可以在哪些地方使用它们。 话虽如此、我认为 TPS7A47的旧建议布局有些过时;如果遵循该布局、您可能不会看到任何可测量的差异、但如果您使用更简单的布局、直接将 NR 电容器和反馈电阻器的接地侧接地、这是一种更简单的解决方案、基本上提供相同的性能。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复尼克。  在哪里可以找到 TPS7A7200RGWT 的机械制图?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    抱歉、我漏掉了这部分文章。 我不知道为什么数据表中没有封装图。 它在这里。  

    e2e.ti.com/.../4219039_5F00_datasheet.pdf

    此致、

    Nick