This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:32位 I2C 读取的字节顺序

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420338/tps65982-byte-order-for-32-bit-i2c-reads

器件型号:TPS65982

工具与软件:

当 I2C 用于读取32位寄存器时、通过读取的4个字节发送的位顺序是多少(32位中的)?
读取的第一个字节(通过 I2C)是否包含位32..24或7..0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    下面图表中的 MSB 到 LSB 从左到右:

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提供的信息是针对一个字节内的数据。 在读取32位或更高位的寄存器时、发送的第一个字节是否是大字的最低有效8位? 例如、如果读取一个32位寄存器、则读取4个 I2C 字节、数据的打包方式是否为:   

    字节1 (I2C 读取时的第一个字节)=[7:0]
    字节2 =[15..8]

    字节3 =[23..16]

    字节4 (I2C 读取的最后一个字节)=[31..24]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这与数据表匹配。

    此致、

    Conner