This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:UVP 和放大器的寄存器值;OVP

Guru**** 2525670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420693/bq76905-register-values-of-uvp-ovp

器件型号:BQ76905

工具与软件:

是否甚至在移除电源后也可以将 UVP 和 OVP 的 BQ76905寄存器值保持设置为不同的电压电平? 还是其他寄存器设置?

电池组的用例是仅接收 PACK+和 PACK - 连接、而无需任何监控控制。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件不包括用户可编程的 OTP、因此无法在器件复位之间维持寄存器设置的更改、而无需使用 MCU 对其进行重新编程。

    借助足够显著的商业案例、TI 可以在工厂对自定义默认值进行编程。

    此致、

    Max Verboncoeur