This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:TS2关断

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420250/bq76942-ts2-shutdown

器件型号:BQ76942
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我已将 bq76942连接到 bqStudio、我正在尝试在将 TS2拉低时使 FET_EN 关闭。 我已经尝试了多种方法来配置 TS2配置、但它仍然无法正常工作。 我已经测量了引脚上的电压、从未看到高于2.3伏的电压、也就是使用内部上拉电阻器对引脚进行设置时的电压。 我在做什么错?


DREY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 TS2配置设置为0x03、它在万用表上显示为0.3V。 我认为这不足以触发关断命令的下降沿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drey:

    您能给大家分享一下原理图、.gg 文件、可用于明确在将 TS2拉至低电平时使 Fen_EN 关闭的含义? 我看到您将 TS2引脚配置为 ADC 输入或热敏电阻。

    FET_EN 也是一个启用或禁用 FET 测试模式的位、其中这些模式通常由 FET 测试子命令控制。 如所示 表13-34. Mfg Status Init 寄存器字段说明 功能和 特性。

    您是刚刚尝试关闭 FET 还是退出测试模式?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加为原理图图像。 我将 TS2放在一个连接到下拉电阻器和 GND 的开关上。 我想使用 TS2来关断 BQ76942。 还附加了 gg 文件。

     e2e.ti.com/.../6sBMS2.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drey:

    我不建议使用 TS2来尝试和关断 BQ76942。 通常、TS2用于唤醒器件或用作热敏电阻/ADC 输入。 有关关断模式的更多信息、请参阅此常见问题解答: BQ76952关断模式常见问题解答

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis、

    这是有帮助的谢谢! 因此、澄清一下、为了将电池置于关断模式、我应该对 SHUT_DOWN 引脚使用上拉电阻、这将禁用放电 FET。 但是、当我想重新唤醒它时、我必须将 TS2引脚拉至接地。 我正在寻找一种简单的方法来关断和导通电池放电 FET。 我基本上是在尝试使用 bq76942作为优化的开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drey:

    不过、正确、当关断序列启动时、确保 TS2引脚不会保持低电平、因为器件不会进入 SHUTDOWN、而是卡在软关断模式。

    如需更多有关 FET 控制的信息、请参阅 第5.2.3.2节:FET 控制 功能和特性

    此致、
    Alexis