This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:LM25148芯片不会切换 V。

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416004/lm25148-lm25148-chip-will-not-switchv

器件型号:LM25148

工具与软件:

我们测试了上一个问题中的电路。 我们希望检查电流控制环路、并轻微调整了负载、降压转换器立即停止。 SW 节点上完全没有开关信号、并且两个 MOSFET 上的栅极不会产生任何开关信号。  我们检查了电路板本身、没有短路、运算放大器和 LM 芯片没有任何可见的损坏且没有接地短路。 对地测量结果看起来没有问题。  我们用28V 供电,即使输入稳定的负载,没有开关,输出为0.042V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请提供指向上一帖子的链接。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM25148:有关 CC/CV 控制的后续问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    让我把它指定给我们的应用工程师。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认观察到此行为的确切运行条件? 当您说它在您稍微调整负载后关闭时、这意味着什么?

    这种情况下的 VCC 电压是多少?

    最棒的餐厅

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSU 提供的 VCC 稳定在30V。  我们从芯片上看了 LDO 的输出并且验证了5V 的输出是稳定的。 我们使用它来驱动运算放大器以进行反馈控制。   当我们检查栅极和 SW 节点时、不存在波形。  在测试中、我们对反馈环路进行了验证、以确保电流和电压都是恒定的;为了测试该情况、我们应用了一个可变电阻器、然后调整该电阻器来增加电阻。  正是在负载发生这种变化时芯片才关闭。 换言之、不再有开关信号到达外部 MOSFET。  从那以后、我们无法将其恢复在线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、您好!

    您是否能够 通过连接 FB 分压器而不使用 CV/CC 网络独立测试转换器? 第一步应确定降压设计本身是否稳定。

    器件关断时的特定电流是多少? 空载时的输出是什么?

    请确认 Vout、Fsw 和 Iout 范围、并提供您捕获的有关此行为的任何波形。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ridge、 我们已在另外一块样板上测试了转换器、它工作正常。  问题在于、我们在不断变化的负载测试中、测试样片板如原型板1时、测试板关闭。 现在它根本不会切换、因此具有最低电流消耗、没有负载或没有负载都不会切换。  原型板2和3工作正常、但我们尚未执行变化负载测试、以避免原型1出现问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、您好!

    请提供上述参数。 器件关断时的预期负载是多少?

    您是否能够共享电路板布局?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Ridge、我想有一些困惑、以便澄清:  

    在标称运行期间,电源输出高达13.5V 的电压控制启动时,电流是可变的,高达约7.4A。 负载根据连接电源时的状态而变化。  对于这个装置在我们的测试后,我们尝试了打开,我们尝试了常规,轻负载和重负载,该装置只是不会切换,所以没有任何波形在电感器上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 PCB 布局、目前我不能试着看看我们是否共享片段、但电路可以在那里找到: LM25148:关于 CC/CV 控制的后续问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、您好!

    感谢您分享操作条件。  

    我正在研究这个问题、下周将提供反馈。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、您好!

    设计中的 C21将充当系统中的额外极点、并可能使其略微稳定。 尝试移除 C21并重新测试设计。  

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好里奇,谢谢 你的建议,我们把它从不工作的单位,它仍然不工作。 出于好奇心,我们还将其从工作单元中移除,该单元仍处于通电和调节状态,但不确定它将如何响应瞬态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、您好!

    对于不工作的电路板、您应该尝试更换 FET、 然后降压控制器 IC 重新测试。  

    此外、检查 CV 至 CC 瞬态以确保 响应具有良好阻尼。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海脊, 我们将仔细检查 FET ,如果他们需要更换,我们将,他们测试良好,但将提升门执行更彻底的测试。  如果问题是降压控制器 IC、变化的负载能够做到这一点有什么原因吗?