This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:第二侧调节隔离式反激转换器输出中的锯齿波

Guru**** 2533560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420645/lm5156-sawtooth-wave-in-the-output-of-a-second-side-regulated-isolated-flyback-converter

器件型号:LM5156

工具与软件:

您好!  

我正在使用 LM5156处理反激式转换器设计、但我遇到了一些问题。 此设计是第二侧调节隔离型反激式设计、旨在从典型的24V 输入输出12V 电压。 不过、它是振幅为3.5V 且直流失调电压约为12V 的锯齿波。 根据我的输出电容计算结果、它应该是100mV。 因此我得出结论、这与环路补偿电路有关、但更改此处的值也没有影响。 事实上,它只使它更糟。 有任何有关如何调试此问题的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Caeleb、

    看到这个锯齿状交叉时、输出端的负载是多少? 如果没有、您能否尝试将负载更改为1A 并检查行为是否发生变化?

    如果没有负载、器件可能处于省电模式。

    此致、
    Brigitte