This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:dVdT 压摆率限制是否始终有效

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420697/tps1663-is-the-dvdt-slew-rate-limit-always-active

器件型号:TPS1663

工具与软件:

在 TPS1663数据表中、对 dVdT 引脚上电容器的压摆率限制的大部分讨论与浪涌电流控制有关、这通常是一个启动问题。   

dVdT 的引脚说明表明 dVdT 电容器限制输出电压压摆率(在启动时并不表示) 、图9-7从负载阶跃为40 Ω 至140 Ω 的 OVERLAOD 中流出、Vout 似乎以恒定的压摆率上升、但尚不清楚、尤其是因为未给出 CdVdT 值。

dVdT 引脚上的电容器是否始终会导致1633转换速率限制输出电压?

具体而言:

  1. 当 TPS1663脱离过载状态时、输出电压是否会随时间的增加而增加(受 Cdvdt 限制)?
  2. 当 TPS1663退出短路状态时、输出电压是否会随时间的增加而增加(受 Cdvdt 的限制)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好!

    感谢您联系 E2E。

    TPS1663将在过流和短路情况后以 dVdT 启动的方式启动。

    您是否希望在过载和短路期间快速恢复系统?

    谢谢

    Amrit