工具与软件:
您好!
我们将使用 LM74801QDRRRQ1在输入电压为24VDC 时提供反向电池保护、并将其用于200V 负载突降保护。 24VDC 的输出馈送到六个不同的高侧驱动器。 这些驱动器的控制信号来自 MCU。 我们注意到它只能驱动5个驱动器。 只要我们尝试驱动第六个驱动器、24V 的输出就会变为低电平。 HGATE 变为低电平、因此当第六个驱动器也连接时、IC 无法提供24V 输出。 我们在 HGATE 和 DGATE 处使用 IAUC120N06S5N017 MOSFET。
噪声
1.连接第六个驱动器后、HGATE 变为低电平的原因可能是什么?
2.系统在稳定状态下按预期运行、即一旦开启、系统将保持开启状态。
3.在打开/关闭系统时、我们只会遇到此问题。 这种行为的原因可能是什么?

此致
Avinav