This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:寻求有关使用电源多路复用器对两个 LED 进行 PWM 控制的建议

Guru**** 2528000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416800/tps2121-seeking-advice-on-pwm-control-of-two-leds-using-power-mux

器件型号:TPS2121

工具与软件:

我正在考虑使用 TPS2121对两个 LED 进行 PWM 控制。

我正在研究随附图中所示的电路配置、我想知道此设置是否有任何问题。

由于 PWM 将用于特定信号的传播、因此我希望避免 PWM 波形出现极端失真。
信号比特率约为9600bps。  
我有一个问题、那就是电路每次工作时是否会触发 SS (软启动)功能。

您能否提供任何建议或建议?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我来检查一下、然后返回给您。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下、然后再回来看看这个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望您能表现得好。 我只是想跟进我之前的问题、因为距离我们上次交流已经有一段时间了。
    我理解您可能仍在研究这一问题、但如果您有机会了解有关状态的任何最新信息、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望您能表现得好。 我只是想跟进我之前的问题、因为距离我们上次交流已经有一段时间了。
    我理解您可能仍在研究这一问题、但如果您有机会了解有关状态的任何最新信息、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路看起来正常。 但我不建议使用 PWM、因为此时会有 ss 延迟。 您可以计算如何保持 ss 开路。 这将提供最快的开通时间。