This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23521:ICL1

Guru**** 2507785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402878/tps23521-icl1

器件型号:TPS23521

工具与软件:

大家好!


我以前问过有关电流限制的问题、但时间已经过去、因此我启动了另一个线程。

我有关于 TPS23521的 ICL1的问题。

当 TPS23521的 ICL1设置为150mA 时、会在大约15mA 时关闭。 为什么在大约15mA 时它会关闭?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ishiwata

    我不应该在15mA 关闭它

    计时器是否在该事件期间启动? 您能否共享测试波形

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    感谢您的支持。

    波形将通过私人消息发送、因为这是客户机密信息。

    我还将在之前的 E2E 询问中简要介绍电路注意事项。

    客户考虑使用的 TPS23521具有低电流限制(约150mA)、但电流限制在15mA。

    在之前的 E2E 查询中、产生15mA 限制的原因尚不清楚。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328835/tps23521-current-limit/5079349#5079349

    因此、客户考虑使用 PG 端子的两级 FET 配置。

    使用两级配置时、成功实现了约150mA 的电流限制。

    之后、当客户继续验证时、由于大浪涌电流而发生启动故障。 作为一种对策、增大了电流限制值、但 TPS23521和 FET 损坏。

    E2E 查询如下。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402417/csd19538q3a-measures-to-prevent-breakage/5371105#5371105

    客户提出的一个问题是为什么 TPS23521一开始就仅限于15mA。

    既然 xx 和 FET 已损坏、我想知道如何处理它。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ishiwata

    您能否检查当前10:1上是否有任何比例因子? ?  或者是否校准电流探头?  

    我认为没有任何理由将其限制在15mA

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh


    当时、我们在各种测量环境中发现电流被限制在15mA 左右。
    我以私人消息的形式向您发送了一个波形。

    您能否自行检查运行情况? 因为我没有 EVM、所以很难吗?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ishiwata

    我看到了测试结果。  

    我的问题是电流探头的衰减系数 是否为10? 我想它有、这就是读取 150mA 为150mA 15mA 的原因。

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    当 ICL1设置为150mA 时、ICL2将在15mA 附近。
    在客户的电路板上、ICL2激活电流限制。
    如果 ICL1设置为低电平、由于 ICL2的原因、TPS23521在启动时不会正确启动。

    TPS23521不受 ICL1限制、但电流受 ICL2限制。 您能告诉我原因吗?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在启动期间、VDS 较高、因此、为了在 MOSFET 上具有低应力、电流受 ICL2限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 ICL1设置为150mA、ICL2会变为关于15mA 吗? 器件是否能够正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ICL2取决于 RSNS 值。 请参阅 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps23521.pdf 中第13页中的公式(5) 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。


    感谢您的答复。

    如前所述、ICL2取决于 RSNS 值、但可能会导致启动失败。

    我还有一个问题。
    检测电阻会检测到过流、但您能否告诉我栅极端子需要多长时间才能开始控制 FET?
    我想知道它开始限制电流的电流尖峰电平是多少。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能在启动期间分享 FET 电流、TMR 电压和栅极的测试波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。


    我将向客户询问启动波形。
    然而、我认为限制适用的时间(栅极端子开始控制 FET 的时间)由器件决定、因此我希望得到解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为限制适用的时间(直到栅极端子开始控制 FET 的时间)由器件决定、您是否有任何答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    栅极响应时间约为30us (典型值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。


    感谢您的回答。

    我还有一个问题。
    我有一个关于 TMR 终端的问题。

    当0.15uF + 0.047uF 电容器连接到 TMR 端子时、重试间隔约为6.2秒。

    当 TMR 端子电容器更改为0.15uF + 0.22uF 时、它在65ms 的重试间隔内运行。

    我查看了数据表、发现重试时间似乎没有影响 TMR 端子。

    我的理解是否正确?


    我发送了一条专用消息、显示输出短路时的电流波形。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户迫切需要答案。

    我一直在等待你的答复,但没有听到你的答复。
    您能给我们一个答复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享详细的测试结果。 据了解、它支持的测试数据有限。

    请共享栅极、计时器、电流和漏极电压。

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    感谢您的答复。
    这是您请求的波形。 请确认。

    TMR 端子配备了0.15uF + 0.22uF、电流限制周期约为55.5ms、自动重试间隔约为10秒。

    黄色的波形是 TMR 端子的波形、

    但是在电压达到1.5V 之前会将其切断、并且在重试之前甚至没有64个周期。

    为什么在连接了0.2uF 或更高的 TMR 时会发生这种行为?

    如果 TMR 电容减小到0.2 μ F、则不会发生这种现象。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户想要快速回答。

    我一直在等待你的答复。
    您能给我们一个答复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ishiwata

    我们正在关注电子邮件。 我要在这里结束线程。

    BR、

    Rakesh