This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:原始序列是否可接受?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420002/tps51206-is-the-original-sequence-acceptable

器件型号:TPS51206

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS51206并且有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激?

——

S3和 S5在 VLDOIN 和 VDDQSNS 上升之前或之后变为高电平是否可接受?

当我们系统中的 CPU 复位时、内核和 DDR 的电压必须关闭。

内核稳压器和 DDR 稳压器的复位信号和开/关信号相互链接、因此 VLDOIN 和 VDDQSNS 在 VDD 上升后短时间内上升(下图中的时间 A)。

此外、如果在电源接通(VDD 接通)时输入复位、则 VLDOIN 和 VDDQSNS 将在特定的时间(下图中的时间 B)内下降(变为0V)。

如果时间 A 和时间 B 很长、TPS51206是否可以正常工作?

此外、与上图一样、如果 VLDOIN 和 VDDQSNS 变为0V、
是否有可能理解无论 S5和 S3的状态如何、VTT 和 VTTREF 都将变为0V?

ーーー μ A

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    S3和 S5可以在 VINLDO 和 VDDQSNS 之前或之后斜升。 这两个选项应该没有问题。

    您可能会在启动时看到 VTT 上出现轻微过冲、但这不会导致 IC 本身出现问题。 只是仔细检查下游器件是否正常。 我相信过冲可能在加电斜升时的短时间内约为150mV。 之后 VTT 输出将稳定以匹配 VTTREF。 如有必要、更大的输出电容有助于应对过冲。 这通常在电源序列不按顺序时发生。

    如果 VLDOIN 和 VDDQSNS 都由于复位而斜降、则 VTT 和 VTTREF 输出也将相应地斜降、但此行为应该不会出现问题。 S3和 S5可以保持高电平、而 VTT/VTTREF 都将降至0V、因为这两个器件均由 VINLDO 供电。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的答复。

    客户接受了您的回答。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi