This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:电流增大时输出电压下降、仅当电路在 LTC4365之后

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402114/lm3150-output-voltage-drops-when-current-increases-only-when-circuit-is-after-ltc4365

器件型号:LM3150

工具与软件:

我使用 LM3150设计了一个宽输入(12-26V) 5V 降压转换器。 在完全隔离下进行测试时-它在我的整个输入范围内都能正常工作、并按照设计在高达4A 的电流下保持稳定的5V 电压。 我的系统的第一部分包括用于 OV 和 UV 保护的 LTC4365。 我还向4365的 FET 添加了额外的栅极电阻和电容、以减少浪涌。

奇怪的是、当作为整个系统进行测试时、LM3150输出电压开始在相当中等大小的恒定电阻负载(在我的 e-load 上)...begins 上下降到~12欧姆时下降到5V 以下。 在隔离条件下进行测试时、完全没有任何骤降达到我设计的最大电流

我有点困惑-我的第一个想法是4365的输出摆动或不稳定、但在示波器上它非常稳定、仅对应于4365 FET 的 RDS_ON 损耗。 我知道4365是罪魁祸首、因为我直接在 Q101的引脚5上注入电源输入。 在这些测试期间、我未连接其他负载、并且电路板的所有其他部分均断电。

忽略我错误地连接 LED 为!故障行:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    您是否正在读取 电子负载上的输出电压骤降? 一些电子负载即使在没有电压的情况下也会表现出压降。 在这种情况下、请直接使用示波器或 DMM 测量 C205电容器两端的输出电压、以获得更准确的输出电压读数。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-我使用示波器和 DMM 进行了测量、并确认当电路连接到 LTC4365时电压确实会下降。 它不会单独这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、有一些新的观察。 当电路通过 LTC4365连接时、高侧栅极驱动波形很奇怪-在未连接到 LTC4365时、它看起来并不是这样。 对不起手机图片-找不到我的 USB 棒!

    此处为未连接负载情况下的情况(CH1黄色=高栅极驱动、蓝色=稳压器的5V 输出)。

    请注意、LTC4365的输入是来自工作台电源的16V、该电源处于电阻器网络定义的工作区域内。 我确认了 LTC4365的输出稳定、除了 FET RDS_ON 外没有大幅压降。

    当连接负载时、高栅极驱动似乎是正常的方波(该波形对应于电子负载的最后一个 pic、即10欧姆):

    一旦电压开始降低、电子负载的读数就会比示波器和 DMM 低100mV 至200mV。 在此之前(~5.05V 时、它们几乎相同)。 以下几个图显示了恒定电阻降低(电源需要更高的电流)和输出电压降低。 我恰好在将其连接回 LTC4365之前确认、该电路可在启动和高达4A 的稳态条件下(如预期的隔离)工作...

    您可以看到、随着电阻降低、电流上升、稳压器开始激进地下降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    只是确认一下、LM3150是否没有问题? 如果 LM3150能够单独工作、则问题在于 LTC 器件、我无法对此进行评论。  

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM3150似乎可以单独工作。 我正在询问系统设计中是否存在可能导致 LM3150行为异常的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    对于 LM3150、只要遵循推荐的额定值就不会有问题。 好像器件是孤立工作的、我相信还能排除 LM3150应用的可能性。 如果 LTC 器件充当电源、我可以想象它可能与电源的电流限制问题有关。 对于这些问题、我 建议联系 LTC、以了解他们的设计可能会出现什么问题。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Joshua -即使独立观察到一种新的故障方法。 3150可以正常工作、然后似乎消失、VCC (引脚1)和 GND 短接在一起。 我在输入端使用相当好的电源(BK 精度9103)。 在9V 至20V 范围内测试 VIN。

    从过去的经验来看、您是否对可能导致这种情况的原因有任何想法? 我只使用恒阻负载而不是恒流进行测试、测试时始终处于设计规格范围内(~2A、但设计支持4A 电流)。

    我还注意到、高栅极开关频率似乎有抖动、在两种频率之间切换、而不是在 EVM 等单个稳定的频率之间切换。 您能看一下我的原理图吗? 是否有任何明显的错误之处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、  

    您能否发送  填充设备组件规格的此计算器? 该计算器应能够快速验证您的解决方案、并 在不推荐将组件用于器件时捕获这些组件。

    另一个问题是、正在测试的器件是全新器件还是由有问题的电路导致的? 另外、如何将 LM3150与应用的其余部分隔离进行此测试?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    由于不活动、我将关闭该主题帖。 如果您需要更多帮助、请使用请求的信息进行回复。

    谢谢!

    Joshua Austria.