工具与软件:
我使用 LM3150设计了一个宽输入(12-26V) 5V 降压转换器。 在完全隔离下进行测试时-它在我的整个输入范围内都能正常工作、并按照设计在高达4A 的电流下保持稳定的5V 电压。 我的系统的第一部分包括用于 OV 和 UV 保护的 LTC4365。 我还向4365的 FET 添加了额外的栅极电阻和电容、以减少浪涌。
奇怪的是、当作为整个系统进行测试时、LM3150输出电压开始在相当中等大小的恒定电阻负载(在我的 e-load 上)...begins 上下降到~12欧姆时下降到5V 以下。 在隔离条件下进行测试时、完全没有任何骤降达到我设计的最大电流
我有点困惑-我的第一个想法是4365的输出摆动或不稳定、但在示波器上它非常稳定、仅对应于4365 FET 的 RDS_ON 损耗。 我知道4365是罪魁祸首、因为我直接在 Q101的引脚5上注入电源输入。 在这些测试期间、我未连接其他负载、并且电路板的所有其他部分均断电。
忽略我错误地连接 LED 为!故障行:)