This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:上电时脉冲未定义

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420557/tps3840-undefined-pulse-at-power-up

器件型号:TPS3840

工具与软件:

大家好、TPS3840支持团队

未定义脉冲发生在 VDD 上电时、如下图所示。 并且/RESET 引脚上的电压看起来钳位到 VOL。  

它是否真的被钳制到 VOL? 如果未定义的脉冲可能超过 VLO、您可以假设它将被钳制在多高的电压?

谢谢

Tamio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamio:

    抱歉、时序图未按比例绘制。 VOL 线指示低电平信号可以达到的最高点、而不指示复位的最大 VPOR 尖峰。

    至于尖峰的最大值、对于如下所示的标准原理图、它将等于 VPOR 值作为最大值。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jesse、

    感谢您的及时回复。

    我知道未定义脉冲的峰值电压高达950mV、这是最大 POR。

    并且/RESET 引脚上的电压将使用 VDD 进行跟踪、直到检测到 POR、如下所示

    谢谢

    Tamio