This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF54:REF54410在2000h 内的长期稳定性

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420452/ref54-ref54410-long-term-stability-over-2000h

器件型号:REF54

工具与软件:

大家好、团队成员:

如果我们测试超过2000h、则 ppm 的长期稳定性是否会继续增加?

否则、此字符是否有上限?  

此致、

Yuta Ishii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ishii-San、

    超过2000小时、输出将漂移小于2000小时。 随着时间的推移、输出漂移率也会变慢。 在比较输出从0小时漂移到1000小时(25ppm)与从1000 小时漂移到2000小时(7ppm)的幅度时、也可以看出这一点。

    您是否试图保持低于某个特定限制? 我们确实有一些方法来估算长期漂移、我们还有其他基准电压选项、这些选项具有较小的长期漂移。

    期待听到您的想法。

    谢谢!

    Jackson