This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:MPPT PCB 未输出电压。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418431/bq25756-mppt-pcb-is-not-outputting-voltage

器件型号:BQ25756

工具与软件:

问题:  这是一个基于 BQ25756 IC 数据表中参考设计的 PCB MPPT、目标是使用太阳能电池板为电池充电、同时为其他元件(例如 ESP/STM MCU)供电。 但是、在测试过程中、我遇到了一些问题:

  1. 输入:  我向 MPPT PCB 施加了16V–18V 和0.2A。

  2. 输出电容损耗:  MPPT 不向我的输出连接器或电池提供任何电源/电压或电流。

    • 我测试了 REGEN 引脚(R30)、没有测量任何输出电压。 (按照数据表、应该是这样)

    • 我还注意到、我的电容器(C7)在万用表上显示出导通性(短路)、这似乎很异常、因为在测试电容器的两侧时应该没有蜂鸣声。

我一直在努力解决这个问题。 短路电容器(C7)是问题的原因吗、或者我是否需要关注其他方面? 对于任何有关调试 MPPT 电路的指导、我们都将不胜感激。
很抱歉,这家酒店的质量很差。 原理图都在不同的部门,因为它是为我自己的信息组织。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明、您好!

    您能否启用 ADC 并在发生此问题时提供寄存器值?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!  


    很抱歉这么晚才回复、我无法启用 ADC。 因为 PCB IC 引脚给我的读数是错误的。

    没有 IC 芯片在工作的迹象、也无法判断 IC 是否在工作。 我对此不熟悉、因此我不知道在哪里可以解决 IC 问题。
    我的朋友尝试使用 I2C、但它没有为我们提供任何读数。

    我的朋友怀疑这与 MOSFET 有关、我们为 PCB 提供了18V 电压、漏极引脚读数为18V、但源极读数为0.53V。 我们使用的 MOSFET 不正确或 IC 芯片未开启、且栅极未切换。 我们用于降压/升压转换的 MOSFET 是  MOSFET 60V 20A N 通道。 Mouser 零件号:4520D20N06T4G。

    此致、

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明、您好!

    您是否尝试过更换 IC?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    感谢您这么快的回应、我将在星期三为您提供最新信息、届时我们将移除并更换 IC 芯片。  

    此致、

    Benjamin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我们更换了 IC 芯片、但仍然遇到同样的问题。 这次、我们提供了18V。

    按照我们在网上找到的检查清单、我们短接了 IC 芯片上的引脚32和33、但未解决该问题。

    电压读数如下:

    • ACUV:14.9V
    • ACOV:1.08V

    电阻如下:

    • VAC 至 ACUV:1MΩ μ A
    • ACUV 至 ACOV:73.2kΩ

    此外、REGEN 引脚输出0.34V。

    您是否对下一步应该寻找什么或如何缩小问题的范围有任何建议?

    此致、
    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明、您好!

    感谢您的配合。 我有一些关于下一步应该看的建议:

    您是否可以读取 IC 的寄存器以及 IC 是否报告任何标志或状态? 如果您无法读取寄存器、可以将 VBAT 应用到电路板上(大约为5V)、然后看看是否可以读取寄存器?

    如果不起作用、您可以检查并确保 SDA/SCL 上拉电阻是否正确吗?

    此外、可以测量 IC 上的 VAC 和 VBAT 处的电压吗?

    此致、
    埃森·加洛韦