This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:睡眠模式下采样的电压时间和电流时间设置

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420598/bq78z100-voltage-time-and-current-time-setting-for-sampling-in-sleep

器件型号:BQ78Z100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

监测计团队、

我们的客户正在尝试设置以下内容:

电压时间-睡眠模式下的电压采样时间-为30秒。

Current Time (当前时间)- SLEEP 模式下的当前采样时间-为120秒。

这些寄存器位于0x04613和0x04614处的数据闪存中。

使用 EV2400和 BQStudio 软件写入这两种设置都不接受。  它们可以在数据存储器中进行许多其他设置更改。

您知道为什么会发生这种情况吗?

谢谢!
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    这些值在范围内、您是否可以尝试使用高级通信来写入这些值?

    此致、

    Diego