This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:在编程(ROM 模式)阶段删除电芯电压

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420005/bq28z610-r1-cell-voltage-removed-during-programming-rom-mode-phase

器件型号:BQ28Z610-R1

工具与软件:

您好!

我想问一下在编程期间电池电压意外从 BQ 断开(关闭 IC 电源)时会发生什么情况。  

固件 已上传到许多电路板以测试没有电池的硬件、从而使用电源模拟电池、但在这个过程中、所有电压突然被移除。

能否恢复这些 IC? 这也不会对 ROM 模式地址和正常地址做出响应。  

谢谢!

Balint Major

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balint:  

    这不是最佳选择、如果您无法对电量计重新编程、DF 可能已损坏。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的答复。

    这是否意味着无法   再次在 ROM 模式下对其进行编程? 我想 bq.fs 文件也包含固件部分、因此内存损坏可能会导致硬故障。 再次上电 IC 会以正常模式启动、并出现错误。 如果我认为是错的、请对我说。

    此致、
    Balint Major

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balint:  

    发生这种情况时、测量仪表会发生两种情况之一。 电量监测计要么卡在 ROM 模式、要么由于断电而无法工作。 您已经观察到电量监测计对 ROM 寻址没有响应、因此电量监测计可能已永久损坏。  

    此致、  

    Robert。