This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL598:更换 TL598CDR

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494, TL594, TL598

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418789/tl598-replacement-of-tl598cdr

器件型号:TL598
Thread 中讨论的其他器件:TL494TL594

工具与软件:

大家好!

我叫 miyata。

我们按 EOL 研究更换部件。

请告诉我 TL598CDR 的更换部件吗?

目前、TL594CDR、TL494CDR 是适用的、但它们是否可以以相同的方式用作栅极驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyata:

    TL494和 TL594都是理想的替代产品。 两款器件都具有40V 最大输入电压、300kHz 200mA 栅极驱动器功能、是的、它们都可以以相同的方式用作栅极驱动器。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alva San

    感谢您的意见。

    TL598CDR 和 TL594的输出电路不同。

    在 两者之间进行替换时、我是否应注意到任何要点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyata-san:

    对于 TL494/TL594、两个栅极驱动器的发射器需要在外部短接、而对于 TL598、它们需要在内部短接。 第二个区别是 TL598具有一个额外的引脚 Vc、它是两个栅极驱动器的电源电压、在大多数情况下、VC 短接至 VCC 引脚、这是该器件的电源电压。 对于 TL494/TL594、您不需要担心它、因为它只是该器件的单个 VCC 引脚电压电源、该电源在内部对两个栅极驱动器进行偏置。

    谢谢你