This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:封装尺寸和安装条件

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420364/lm317a-package-dimensions-and-mounting-conditions

器件型号:LM317A

工具与软件:

大家好、团队成员:

我对 TO-220封装有几个问题。
请参阅随附的。

1) 1、2、3 (红色方形)被描述为范围、但也被描述为典型字。 这些尺寸实际上是最小值-最大值还是典型值?
偏离该范围的器件是否有可能发运?
客户在设计引线插入孔时需要有关尺寸的准确信息。

2) 2)您能否提供有关 TO-220安装条件的应用手册?
(引线插入孔尺寸、封装尺寸、焊接温度条件等)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahashi - San、

    1.这些是考虑到制造差异和热膨胀的指定范围内的最小-最大尺寸。 有关封装尺寸、请参阅 TI.com 上器件页面上的"CAD 符号、封装和3D 模型"部分。

    2.这是我可以在主题中找到的唯一 TI 资源: 稳压器封装概述(TI.com)

    此致

    Ishaan