This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:使用 Simplis 模型

Guru**** 2504085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421292/ucc256404-using-the-simplis-model

器件型号:UCC256404

工具与软件:

对于我的首个 LLC 谐振转换器设计...

我已经下载并试用了 Excel 设计工具、这看起来很有希望。

现在、我想使用 Simplis 模型来进行设计、这似乎是您提供的唯一模型。

首先、我已从 www.simetrix.co.uk 上的下载页面下载"SIMetrix/SIMPLIS Elements (SIMetrix/SIMPLIS 元素)"。

这使药品能够查看 EL。 但是在尝试运行仿真时、我们抱怨说不能进行解密。

这个问题只是缺少一些配置设置的结果;把文件放在错误的地方我的计算机上;或者我需要一个完整的 Simplis 许可证? 其他选项?

我在 TI 网站上找不到任何 Simplis 前提条件逐步说明。

任何关于如何开始使用 Simplis 为您的 UCC25640x Simplis 模型的提示都将被高度赞赏:-)

此致、

ZippZapp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我下载模型并按原样运行、没有解密 问题。  如果这是您的问题、TI 确实提供了浮动许可证、但我现在不知道。

    Simplis 有2种仿真模式。  一个是 Simplis、一个是 Simetrix。  确保将其设置为 Simplis 模式。  如果未将其复位、则运行仿真。

    如果不起作用、请联系 Simplis 以查看您的部分包是否受到限制。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、