This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:确认写入(地址+写入位)、但无法确认数据

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620, BQ28Z610-R1, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401392/bq28z610-r1-acknowledging-a-write-address-plus-write-bit-but-failing-to-acknowledge-data

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO、BQ28Z620

工具与软件:

我已经在设计中使用 BQ28Z610-R1很长时间了、最近有2个器件进入了一种奇怪的故障模式、无法通过 i2c 与器件通信。  在跟踪 i2c 数据时、我看到主器件发送写入地址和已确认的写入位。  然后、主器件发送寄存器值、电量监测计永远不会确认该值。  我有一个正常运行的事务和失败的事务的跟踪。

我已尝试通过将时钟和数据保持在低电平10秒以上而不发生任何变化来重置总线。  我想知道这款设备是否发生了故障、或者是否有什么东西我可以恢复此设备。

当我完全断开并重新连接电池时、i2c 通信磁力再次工作。   

感谢您的任何帮助,任何人都可以提供!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这在发生了 PF (永久失效)时似乎很有趣。 您是否能够向我提供 gg 文件、以便我看到触发了哪个 PF?  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert。  已附加 GG 文件。   e2e.ti.com/.../0045.permafail.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!  

    我认为、您观察到的这种行为可能是器件报告的永久失效引起的。 如果器件发生 PF 事件、则禁用数据闪存写入。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PF 事件说明了当前状态、但不说明我们无法与 I2C 接口通信的上一状态。  在该状态下、充电和放电 FET 可运行。   

    我们提供的数据是否告诉您导致 PF 出现的原因?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    您能否提供一个显示实际通信时序的逻辑捕捉。 我想知道这是否与时序有关(即尝试发送的读取/写入过于接近)。  

    此致、  

    Robert。