主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO、BQ28Z620
工具与软件:
我已经在设计中使用 BQ28Z610-R1很长时间了、最近有2个器件进入了一种奇怪的故障模式、无法通过 i2c 与器件通信。 在跟踪 i2c 数据时、我看到主器件发送写入地址和已确认的写入位。 然后、主器件发送寄存器值、电量监测计永远不会确认该值。 我有一个正常运行的事务和失败的事务的跟踪。
我已尝试通过将时钟和数据保持在低电平10秒以上而不发生任何变化来重置总线。 我想知道这款设备是否发生了故障、或者是否有什么东西我可以恢复此设备。
当我完全断开并重新连接电池时、i2c 通信磁力再次工作。
感谢您的任何帮助,任何人都可以提供!