This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38015:LMR38015FS5QDRRRQ1 -数据表错误

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421239/lmr38015-lmr38015fs5qdrrrq1---datasheet-error

器件型号:LMR38015

工具与软件:

你好

我已根据 LMR38015FS5QDRRRQ1器件的数据表设计了一个 PCB。

但是、数据表中描述所需电压输出的电阻值部分中存在错误。

3.3V OUT 的电阻值应约为43k。 数据表中的值适用于5V 输出。  

请参见随附的图片。

我很幸运,这个错误没有烧,但 MCU 上电时:)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuriv、

    感谢您犯了个错误。 这将添加到数据表的修订版中。

    谢谢!

    Richard