This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:当 EN 接通时、VOUT 不启动

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419454/lm46002-vout-does-not-start-when-en-is-on

器件型号:LM46002

工具与软件:

尊敬的支持团队:
它可在以下条件下使用。

输入电压:9~32V
VOUT:5V
BIAS:由 VOUT 供电

持续为 VIN 供电。
在 EN 设置为高电平的情况下首次启动时、VOUT 有时不输出。
如果 VIN 关闭一次、然后重新开启、则将输出 VOUT。

如果 EN 导通时 VOUT 为负电压、我认为偏置将变成负电压。
它不是反相降压/升压、但根据以下主题、如果偏置为负电压、是否会导致故障?
我知道-0.3V 以内的电压不在规格范围之内。

插入一个与 BIAS 引脚串联的二极管的解决方案吗?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    您的应用满足通过 VOUT 为偏置供电的要求。 是的、应避免偏置可能变为负值的情况、但标准降压转换器不应发生这种情况。  

    您能否检查 VCC 电压是否不低于 UVLO、EN 布线是否干净且高于阈值? 如果启动时输出是否未调节、首先要检查的两项内容将是这一点。

    原理图也很有帮助。  

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:
    感谢您的答复。

    我通过私人消息发送原理图和波形。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    我懂了。 我将查看一下。 让我们继续在这里的对话。

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    正如所讨论的那样、由于这种情况很难复制、我将在此处关闭线程、如果有其他信息、我们可以打开新线程。

    谢谢!

    Richard